This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:循环后 SOH 增加

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455076/bq40z50-r2-soh-increase-after-cycling

器件型号:BQ40Z50-R2

工具与软件:

与之有关的人员:

我们 将  使用 BQ40Z50-R2 IC 测试2S1P 电池、情况是充电/放电介于30%至80%之间。 经过50个 CHG/DSG 周期后、电池 SOH 从95%增加到97%。 在这50个周期内、FCC 没有改变。 您对此问题有何见解吗? 我知道 SoH 基于多个参数、但主要参数仍然应该是 FCC。 循环之后、理想情况下 SOH 可能会下降一点、因此 SOH 的增长令我们感到困惑。

谢谢!

Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    您能否发送显示此行为的日志文件? 我们需要查看其他寄存器。

    此致、

    Adrian