This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM62440-Q1:电源正常行为

Guru**** 2561620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453507/lm62440-q1-power-good-behavior

器件型号:LM62440-Q1

工具与软件:

您好、电源专家-

我撰写本文的目的是为了寻求对3V3初级降压转换器(LM62440BLPQRJRRQ1)执行的电源正常测试的结果具有进一步的见解和说明。 具体而言、我想了解观察到的行为背后的原因、以及它是否与预期功能相符、或者是否需要进一步调查。

 

             

观察结果: 当输出电压为3.11V 时、PG 信号再次变为高电平、持续1.75ms。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Vout 上是否存在明显的纹波?

    3.11至 PG UV 阈值的边界。  

    绿色波形似乎在问题发生的地方进行了轻微的骤降和恢复。

    您的测试条件是什么?

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于不活动、我将关闭该主题帖。

    此致、

    Ridge