请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM62440-Q1 工具与软件:
您好、电源专家-
我撰写本文的目的是为了寻求对3V3初级降压转换器(LM62440BLPQRJRRQ1)执行的电源正常测试的结果具有进一步的见解和说明。 具体而言、我想了解观察到的行为背后的原因、以及它是否与预期功能相符、或者是否需要进一步调查。
观察结果: 当输出电压为3.11V 时、PG 信号再次变为高电平、持续1.75ms。
谢谢!