This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596:分析电路图的合理性

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449524/lm2596-analyze-the-rationality-of-the-circuit-diagram

器件型号:LM2596

工具与软件:

、1 μ H 是我们的电路图

2、有一些产品故障、DCDC 芯片的输出电压为3.7V。

3 μ s 我想、这是不是由电感 L1引起的。 实际使用的电感器是47 μ H、额定电流为1.55A、但 TI 的产品说明书建议使用33 μ H、而且它的额定电流是否必须满足3A、此时我的后端的实际功耗仅为200mA。

4、芯片的 GND 引脚与磁珠 PB7串联、是否会提升 GND 引脚电压并导致反馈引脚内的1.235基准电压降低、从而将输出电压拉低至3.7V。

5、下面是磁珠的特性曲线图以及 PCB 低压负电极和 GND 之间的电压波形图。

6、非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    IC GND 引脚和 PCB 的 GND 平面之间不应连接任何物体。 拆下磁珠并直接连接到 GND。  

    您所拥有的配置不允许正确接地、并且可能导致器件运行异常。  

    使用建议的电感器、并确保其符合器件的高侧电流限值。

    确保在您的设计中遵循所有数据表建议。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于不活动、我将关闭该主题帖。

    此致、

    Ridge