This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51420:无相位裕度、建议在 P2P 中使用其他器件

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR51420, LMR51406, LMR36501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449055/lmr51420-no-phase-margin-and-suggest-a-different-device-in-p2p

器件型号:LMR51420
Thread 中讨论的其他器件: LMR51406LMR36501

工具与软件:

嗨、团队:

客户使用 LMR51420XF 且发现没有相位裕度。 客户认为这是因为最大输出电流不如80mA 小。

是否有任何方法可以提高相位裕度、您是否可以建议在与 LMR51420引脚对引脚兼容的500mA 中使用其他器件?

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hayashi、

    客户可以尝试增加输出电容、但电流较低的器件可能会更好。

    虽然它们不是 P2P、但下面有几个选项

    如果 LMR36501愿意考虑不同的引脚排列、那么它绝对是80mA 的最佳器件。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于不活动、我将关闭该主题帖。

    此致、

    Ridge