Other Parts Discussed in Thread: LMR51420, LMR51406, LMR36501
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR51420 Thread 中讨论的其他器件: LMR51406、 LMR36501
工具与软件:
嗨、团队:
客户使用 LMR51420XF 且发现没有相位裕度。 客户认为这是因为最大输出电流不如80mA 小。
是否有任何方法可以提高相位裕度、您是否可以建议在与 LMR51420引脚对引脚兼容的500mA 中使用其他器件?
此致、
Hayashi