工具与软件:
我计划使用模拟调光。 我将使用 DAC 驱动 IADJ 引脚。 如第3页所述、将100k Ω 电阻器从 IADJ 连接到 VREF 的目的是什么?

您能告诉我100% LED 电流的 IADJ 值正确吗? 它是否如此处所述为2.25V?
第14页的方框图意味着 IADJ 峰值为2.4V。
图17显示了2.38V 下的 IADJ 最大值。
数据表第5页上的 V IADF (Clamp)是什么?
在公式60中、RC = 2.1 / I LEDmax。 此处的2.1V 电压是否可提供容差裕度?
您能帮我解决这个问题吗?
DIM/PWM 引脚是否连接到 VREF 以进行模拟调光?
由于 DIM/PWM 与 VREF 相连、因此 PDRV 输出是否在模拟调光期间持续保持低电平(FET 导通)?
什么连接到 RAMP?