This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:IADJ、用于模拟调光

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455062/tps92692-q1-iadj-for-analog-dimming

器件型号:TPS92692-Q1

工具与软件:

我计划使用模拟调光。 我将使用 DAC 驱动 IADJ 引脚。 如第3页所述、将100k Ω 电阻器从 IADJ 连接到 VREF 的目的是什么?  

您能告诉我100% LED 电流的 IADJ 值正确吗? 它是否如此处所述为2.25V?

第14页的方框图意味着 IADJ 峰值为2.4V。

图17显示了2.38V 下的 IADJ 最大值。

数据表第5页上的 V IADF (Clamp)是什么?

在公式60中、RC = 2.1 / I LEDmax。 此处的2.1V 电压是否可提供容差裕度?

您能帮我解决这个问题吗?

DIM/PWM 引脚是否连接到 VREF 以进行模拟调光?  

由于 DIM/PWM 与 VREF 相连、因此 PDRV 输出是否在模拟调光期间持续保持低电平(FET 导通)?

什么连接到 RAMP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    建议使用100k Ω、以免浪费电阻分压器上的电源。 如果不使用电阻分压器将此引脚直接连接到 VREF、它将在内部钳制电压。

    2.内部钳位具有 EC 表中所示的容差、2.4V 是典型值、通常我们 建议使用140mV 到2.25V 的范围来表示 线性调整 IADJ 的视频。

    3.公式60基于中所述的具体电流要求  9.2.1.1设计要求。

    4.不,它不是用于模拟调光。 DIM/PWM 引脚用于 外部模拟至 PWM 调光命令或直接 PWM 调光输入。 请参阅 8.3.10 DIM/PWM 输入 产品说明书。

    5、不,不会。 如果您断开此引脚或保持悬空、则内部下拉电阻器会将输入设置为逻辑低电平并禁用器件。 但是如果您将此引脚连接到 VREF、这意味着不需要调光功能、就会保持 PWM- HI。

    6.对于 RAMP 引脚、如果要禁用内部三角波发生器、建议 在 RAMP 引脚和 GND 之间连接一个249-kΩ 电阻器、RAMP 引脚不能悬空。 您可以参阅以下类似的帖子。  

    (2) TPS92692-Q1:引脚11斜坡、引脚16斜率-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想使用模拟调光。

    1.我会用 D 到 A 转换器来驱动 IADJ。 是否需要按照数据表第3页所述在 IADJ 和 VREF 之间连接一个电阻?

    2.在模拟调光期间、PDRV 输出是否持续保持低电平(FET 导通)?

    3、对我来说、15:1的比率意味着 LED 电流的最小粒度是最大值的1/15。 这意味着、LED 从最低亮度到最高亮度之间有15个步骤。 模拟调光的15:1对比度是如何确定的?

    4. 15:1对比度究竟是什么意思? 即 TI 如何定义它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    1.不需要。 但通常建议为输入引脚添加一个下拉电阻器。

    2. PDRV 引脚用于 串联 FET PWM 调光和故障断开。 如果您使用模拟调光并将 DIM/PWM 拉至高电平、这意味着100% PWM 占空比、那么此 FET 应该持续开启、直到触发故障。

    3和4:请参阅以下文章、是的、您的理解是正确的、 通过改变 IADJ 输入上的电压可获得超过15:1范围的线性模拟调光响应。

    (3) TPS92692:TPS92692调光对比度-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想使用模拟调光。

    1.我会用 D 到 A 转换器来驱动 IADJ。 是否需要按照数据表第3页所述在 IADJ 和 VREF 之间连接一个电阻?

    2.在模拟调光期间、PDRV 输出是否持续保持低电平(FET 导通)?

    3、对我来说、15:1的比率意味着 LED 电流的最小粒度是最大值的1/15。 这意味着、LED 从最低亮度到最高亮度之间有15个步骤。 模拟调光的15:1对比度是如何确定的?

    4. 15:1对比度究竟是什么意思? 即 TI 如何定义它? 为什么是15? 为什么不是20或50? TI 是如何达到15个目标的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David 已经回答了您的所有问题、我们还有什么可以帮助您吗?