请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS26750 Thread 中讨论的其他器件:、 BQ25756
工具与软件:
大家好、我正在尝试将 USBCPD 配置工具用于 TPS26750、这是一款适用于6节串联电池应用的电池充电器。
在调查问卷中、第14项要求电池充电电压、在我的应用中、电压大约为25V、但我无法将其设置为高于1.566V。

这是一个错误吗? 或者我错过了对所询问参数的解释?
谢谢!
Diego