This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS26750:在线配置工具

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS26750, TPS26750EVM, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1457077/tps26750-online-configuration-tool

器件型号:TPS26750
Thread 中讨论的其他器件:BQ25756

工具与软件:

大家好、我正在尝试将 USBCPD 配置工具用于 TPS26750、这是一款适用于6节串联电池应用的电池充电器。

在调查问卷中、第14项要求电池充电电压、在我的应用中、电压大约为25V、但我无法将其设置为高于1.566V。

 

这是一个错误吗? 或者我错过了对所询问参数的解释?  

谢谢!

Diego  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:  

    感谢您联系我们!

    请参阅下面 TPS26750EVM 用户指南中的突出显示部分:  

    使用 BQ25756 FB 引脚上的电阻分压器对电池调节电压进行编程。  默认内部电压基准为1.536V、可以通过 VFB_REG 寄存器位(TPS26750 GUI 中的问题14)进行更改。  

    如果您有其他问题、敬请告知。  

    此致、  

    Aya Khedr