This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2776:LM2776DBVT 未通电。 编程步骤

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2830, LM2776

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450829/lm2776-the-lm2776dbvt-fails-to-be-powered-on-procedure

器件型号:LM2776
主题中讨论的其他器件:OPA2830

工具与软件:

嗨、专家  

对于我们的生产模型、在 TI 的芯片设计中我们遇到一些问题、所以我想跟大家谈谈这个问题。

详细信息如下:

使用 LM2776DBVT 生成-5V 以便为 OPAMP OPA2830电源的负极端子供电。 当机器在高于50 °C 的温度下上电时、LM2776DBVT 的输出电压异常为0.687V、从而导致运算放大器没有信号输出。

移除 OPA2830后、不会加载等效的 LM2776DBVT 输出、并且当机器在-40至70℃ 下通电时、-5V 的输出是正常的。 输入信号频率为10K、脉宽为100ns、幅值为500mV、输出信号幅值为800mV。

您能否帮助我们根据上述信息和随附的电路图分析这个问题? 如果您需要其他测试信息、请告诉我配合测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    感谢您使用 E2E。

    您能否提供您在应用中使用的输入、输出和飞跨电容器的器件名称。

    对于我们的 LM2776、在上电和稳定状态下的负载电流是多少、因为没有负载时器件可以正常启动?

    "输入信号频率为10K、脉冲宽度为100ns、振幅为500mV、输出信号振幅为800mV"的意思是什么。 这是否与 OPA2830有关?

    您是否发现每个电路板上都存在此故障行为、这意味着每个器件或仅一块电路板上存在此故障行为? 您是否已经为启动测试组装了新的/不同的 OPA?

    此致、
    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josef

    1.input 电容器:2.2uF/50V、输出电容器:2.2uF/50V、飞跨电容器:1uF/50V

    2.稳态电流为10mA、上电时的电流同样为10mA。 使用示波器+电流钳位的测试中没有明显的过冲(电流钳位的噪声相对较大)。

    3、"输入信号频率为10K、脉宽为100ns、幅值为500mV、输出信号幅值为800mV"。 这与 OPA2830有关。

    4、这个故障是每个器件都会出现、我们测试了至少20块电路板、都将失败;我们没有使用其他类型的运算放大器进行测试;您是否可以推荐替换型号? 让我们测试一下;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    非常感谢新数据。

    我们必须查明原理图的哪一部分导致了 50°C 上方的故障。

    我建议移除 OPA 并在 LM2776的 VOUT 上使用电阻器作为负载:

    • 负载= 500Ω(10mA)
    • 负载= 50Ω(100mA)

    测量20°C 和85°处的上电行为、查看 LM2776是否正常工作。

    如果结果正常、请使用25°C 处的 OPA 和发生故障前的更高温度(~48°C)测量上电时的负载电流。

    此致、
    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好   

    LM2776输出连接至以下负载

    •负载= 500Ω(10mA)

    •负载= 50Ω(100mA)

    如下所示:

    分别在50℃、55℃、60℃、65℃ 和70℃ 处、输出电压正常、均为-4.8V。

    在48°C 处、测试10mA 处运算放大器 OPA2830的 LM2776电源电流。 上电和启动时的电流使用电流钳位进行测试、如下图所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    由于假日季节,SEPP 将在1月2日前回复您。

    感谢您的理解!

    Yann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    如果我理解正确、它可以在整个温度范围内处理电阻负载、对吗?

    因此、请使用输出电流之外的 VIN 和 VOUT 创建一个图、并使用最大分辨率和带宽更详细地放大上电转换。 我希望看到最高温度下的行为通过了测试、而在稍高的温度下出现故障。

    我希望这有助于确定这个问题的根本原因。

    此致、
    SEPP