Other Parts Discussed in Thread: OPA2830, LM2776
主题中讨论的其他器件:OPA2830、
工具与软件:
嗨、专家
对于我们的生产模型、在 TI 的芯片设计中我们遇到一些问题、所以我想跟大家谈谈这个问题。
详细信息如下:
使用 LM2776DBVT 生成-5V 以便为 OPAMP OPA2830电源的负极端子供电。 当机器在高于50 °C 的温度下上电时、LM2776DBVT 的输出电压异常为0.687V、从而导致运算放大器没有信号输出。
移除 OPA2830后、不会加载等效的 LM2776DBVT 输出、并且当机器在-40至70℃ 下通电时、-5V 的输出是正常的。 输入信号频率为10K、脉宽为100ns、幅值为500mV、输出信号幅值为800mV。
您能否帮助我们根据上述信息和随附的电路图分析这个问题? 如果您需要其他测试信息、请告诉我配合测试