请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54332 工具与软件:
TPS54332芯片用于为 DSP 提供3.3V 电源。 实际电路如图所示。 P6输入电源为5V。 由于反向二极管连接到输入端口、因此 TPS54332的实际电压为4.75V。 此时、TPS54332的输出只有几伏。 通过实际测试、我们发现、要使 TPS 正常输出3.3V 电压、TPS54332的输入电压需要达到4.85V 或更高。 根据数据表、54332的电源电压可低至3.5V。 54332异常操作的原因是什么? 谢谢你