This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54332:输出错误

Guru**** 2511285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454603/tps54332-output-error

器件型号:TPS54332

工具与软件:

TPS54332芯片用于为 DSP 提供3.3V 电源。 实际电路如图所示。 P6输入电源为5V。 由于反向二极管连接到输入端口、因此 TPS54332的实际电压为4.75V。 此时、TPS54332的输出只有几伏。 通过实际测试、我们发现、要使 TPS 正常输出3.3V 电压、TPS54332的输入电压需要达到4.85V 或更高。 根据数据表、54332的电源电压可低至3.5V。 54332异常操作的原因是什么? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    TPS54332可在 Vin 低至3.5V 时工作、但对于 降压转换器运行、Vout 始终低于 Vin。

    我相信 TPS54332应该能够通过4.75V 的电压产生3.3V 的电压、您能否分享 SW、Vin 和 Vout 的波形?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang

    我将关闭此主题帖、如果还有其他问题、请告诉我。

    谢谢、此致。