This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27S100:TPS27S100BPWPR 外露焊盘的尺寸

Guru**** 2502465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1457446/tps27s100-size-of-exposed-pad-of-tps27s100bpwpr

器件型号:TPS27S100

工具与软件:

大家好!

我将使用 TPS27S100BPWPR 开始设计。 此器件具有外露焊盘。 很遗憾、此数据表不包含此 PWP 封装的图纸。

如果我从 TI 网站下载 PWP0014A 步进文件、我注意到外露焊盘的尺寸大约为3.23x3.13mm。 我还注意到、外露焊盘和所有引脚末端之间存在间隙。

如果我 从 SnapEDA 下载 TPS27S100PWPR 的阶跃文件、则 外露焊盘的尺寸约为2.055x1.83mm。 外露焊盘现在也具有一定的高度。 从而消除了我之前看到的空气间隙

问题:

外露焊盘的实际尺寸是多少?

-哪个 step-file 是正确的?

此致、

Han

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han、

    这里的团队已了解到这14个 PWP 器件上缺少的封装图、我们正在努力更新数据表以将其包含在内。

    同时、请使用从 TI.com 获得的步骤文件。

    谢谢!

    Patrick