This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82810:TPSM82810散热问题咨询

Guru**** 2511325 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1457014/tpsm82810-tpsm82810-heat-dissipation-problem-consultation

器件型号:TPSM82810

工具与软件:

尊敬的团队:

关于 TPSM82810SILR 的散热方法、顶部是一个大电容的功率芯片、能否连接到金属外壳进行散热? 谢谢你。

关于散热方法?、您有什么好的建议吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    感谢您使用 E2E。

    电感器位于顶部的 TPSM82810模块符合所有 "建议运行条件"(请参阅数据表)、因此您不需要额外的散热方法。

    此致、
    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josef

    感谢您的答复、

    当客户的操作环境处于55 °C 附近时、是否无需散热?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    无需散热、正确。

    此致、
    SEPP