This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:EMI 滤波器和放大器的位置;在 EFT 和放大器期间的额定值;浪涌条件

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1456554/tps2660-location-of-emi-filter-its-rating-during-eft-surge-conditions

器件型号:TPS2660

工具与软件:

我们计划设计2个具有 EFT 抗扰性(2kV)的型号。 一个具有集成解决方案(TPS2660)、另一个采用传统方法。  

如何找到额定电压为2kV 的 CMCC、电感器等无源组件?  

此外、在传统方法中、EMI 滤波器放置在 TVS 和 ORing 控制器之前、无源器件是否能够处理所有浪涌情况? 请分享是否有任何可用的参考设计。