Other Parts Discussed in Thread: TPS2660
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2660 工具与软件:
我们计划设计2个具有 EFT 抗扰性(2kV)的型号。 一个具有集成解决方案(TPS2660)、另一个采用传统方法。
如何找到额定电压为2kV 的 CMCC、电感器等无源组件?
此外、在传统方法中、EMI 滤波器放置在 TVS 和 ORing 控制器之前、无源器件是否能够处理所有浪涌情况? 请分享是否有任何可用的参考设计。