请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25947 工具与软件:
尊敬的先生:
TI 对前一个问题的回答:
插入 PD 适配器时、 TPS25947受到保护
我们不能低估为什么 TSD 触发器, TSD 规格。 TJ 为154摄氏度
和最大值 浪涌电流仅约为4.41A 、这是事件小于 O.C.P 设置(6A)
顺便说一下、我们有另一个 QA:
1.什么是 O.C.P 延迟时间? (当输出电流达到6A 时保持保护的持续时间)
2. TPS25947是否会 跳过浪涌电流保护、 持续时间小于100us?
C1 EN
C2电流
C3 VIN
C4 VOUT 提供
谢谢、此致、
Bryan