This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:保护问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1457255/tps25947-protect-issue

器件型号:TPS25947

工具与软件:

尊敬的先生:  

TI 对前一个问题的回答:  

插入 PD 适配器时、 TPS25947受到保护   

我们不能低估为什么 TSD 触发器, TSD 规格。 TJ 为154摄氏度  

和最大值 浪涌电流仅约为4.41A  、这是事件小于 O.C.P 设置(6A)  

顺便说一下、我们有另一个 QA:  

1.什么是 O.C.P 延迟时间? (当输出电流达到6A 时保持保护的持续时间)  

2.  TPS25947是否会 跳过浪涌电流保护、 持续时间小于100us?  

C1 EN

C2电流

C3 VIN

C4 VOUT 提供  

谢谢、此致、

Bryan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    Unknown 说:
    我们不能低估为什么 TSD 会触发, TSD 规格。 TJ 为154摄氏度 [/报价]

    器件的功耗为 Vin-Vout*i 此时 Vin = 20V、但 Vout 为低电平。 例如、在启动期间、Vin - Vout *电流将为20V - 10V * 5A = 50W。 如果您检查到 TSD 的时间图、器件将在0.2ms 内进入 TSD。  

    Unknown 说:

    将取决于 ITimer 引脚设置。

    Unknown 说:
    2.   TPS25947是否会 跳过浪涌电流保护( 持续时间小于100us)?  [报价]

    在这里、看起来不像器件由于电流限制而正在关闭并进行重试、而是由于 TSD。  

    此致、
    Arush

    [/quote]