This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5035C:LM5035C 的 SR 控制输出(SR1和 SR2)

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5035C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1456774/lm5035c-sr-control-outputs-sr1-and-sr2-of-lm5035c

器件型号:LM5035C

工具与软件:

您好!

我对 LM5035C 的 SR 输出有疑问、

当我希望立即停止 SR1和 SR2输出时、UVLO 电压需要降至1.25V 以下?

如果还有其他方法、请告诉我。

下面是数据表的参考。

感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将 SS 下拉至 GND 并将电阻上拉至2.5V 以上也可以 停止 SR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    当我尝试将 SS 下拉至 GND 时、LO 和 HO 停止、但 SR 无法停止。 这是不是错了?

    此外、数据表中的这一句话是什么意思? 并不意味着即使 SS 引脚为低电平、SR 也会保持高电平?

    感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SR 停止通过 SS 或 RES 意味着遵循以下时序、因此 LO 和 HO 占空比变为0、然后 SR 占空比变为最大值