This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5045:全桥 DC-DC 转换器的原理图

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5045

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455842/lm5045-schematic-for-full-bridge-dc-dc-converter

器件型号:LM5045

工具与软件:

大家好、

我正在设计一个具有以下规格的全桥直流/直流转换器:

输入电压:36V - 75V
输出电压:12V
输出电流:33.33A
输出功率:400W
占空比:30%
开关频率:100kHz - 200kHz
效率目标:90%

我正在考虑在全桥配置中使用 LM5045。

在给定输入电压范围、输出功率和开关频率的情况下、LM5045是否适合此应用?
2.能否为使用 LM5045的全桥 DC-DC 转换器提供参考原理图设计?
3.实现90%效率目标的关键设计考量是什么?
4.对于此应用、是否有任何特定的布局指南或最佳实践来最大限度地降低 EMI 并优化性能?
5.您能为这个应用推荐一个变压器吗?

感谢您的时间和专业知识。

此致、

Yashaswini M N
yashaswinimn@gyroscope.one

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yashaswini、

    是的、 LM5045 和全桥拓扑可以非常适合您的设计。  

    您可以在我们的 参考设计库 中搜索示例设计。 PMP31092 是一个很好的参考。 您还可以使用我们的 Webench 电路设计器实现自动化原理图。 Power Stage Designer 也是一款用于一般计算的有用工具。  下面是 Power Stage Designer 使用您的值的示例:

    应该可以实现90%的效率。 如果元件尺寸不是问题、则100kHz-200kHz 可以。 减小元件尺寸将需要增加开关频率、从而增加开关损耗。 全桥不是零电压开关(ZVS)、因此会产生显著的开关损耗。  

    是否要求30%的占空比? 如果没有、那么我也会推荐 UCC25660 和 LLC 拓扑。 我们通常看到 LLC 在离线交流/直流应用中使用、因此输入电压为~390V。 不过、您可以通过调整匝数比来降低输入电压。 LLC 拓扑可实现功率级别、效率、输出电压和开关频率。 PMP23463 非常适合您的设计。  

    如果您想要数字控制和灵活性、那么 UCD3138A 是一个不错的选择。 我们有一个 HSFB 示例 、该示例非常符合您的要求。  

     由于节假日、请在1月之前再作答复。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    感谢您的答复。