This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51420:输出对 GND 短路

Guru**** 2578765 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR51420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454289/lmr51420-output-is-getting-short-to-gnd

器件型号:LMR51420

工具与软件:

我正在使用 LMR51420从24V 产生5V 电压。 该24V 由 SMPS 电源生成、其初级侧调节拓扑具有4500uF 的输出电容器。 24V 电压通过2引脚连接器传输到 LMR51420 VDD 引脚。 通常、在连接此连接器并打开 SPM 电源后、器件会正常工作。 但是、当首先打开 SPM、然后将连接器连接到 VDD 引脚。 设备出现故障。 我的意思是输出引脚5V 对 GND 短路或24V 对 GND 短路、观察到这两个情况、我附加了原理图以方便理解。 请帮助我理解问题并找到任何解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在接通电源的情况下建立此连接时、您是否具有输入的波形? 您所描述的听起来像是电气过载。 连接器中的某个元件可能导致我们器件输入端的电压振铃。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将会由于不活动而关闭该主题帖。

    此致、

    Ridge