This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63610:无负载时的30°C 温升。

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM63610
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453354/tpsm63610-30c-temperature-rise-without-load

器件型号:TPSM63610

工具与软件:

在测试所设计的 TPSM63610 12V 电源电路期间、我们发现电源在没有连接负载的情况下上升到大约56°C、然后从那里温度上升约6C/安培。 想了解为什么会发生这种情况。 在下面附加了原理图、使用 webench 工具提供帮助并参考 EVM 板原理图和完成的测试。 我们设计的 PCB 遵循数据表和 EVM 板用户指南中的指导原则。  

寻求帮助以确保不会错过某些内容或解释此行为。

谢谢!

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    您还能共享布局吗?

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只能通过安全送达而不是通过公开形式分享。

    谢谢!

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    您可以通过 e2e 上的私人消息共享文件。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于不活动、我将关闭该主题帖。

    此致、

    Ridge