请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPSM63610 工具与软件:
在测试所设计的 TPSM63610 12V 电源电路期间、我们发现电源在没有连接负载的情况下上升到大约56°C、然后从那里温度上升约6C/安培。 想了解为什么会发生这种情况。 在下面附加了原理图、使用 webench 工具提供帮助并参考 EVM 板原理图和完成的测试。 我们设计的 PCB 遵循数据表和 EVM 板用户指南中的指导原则。
寻求帮助以确保不会错过某些内容或解释此行为。

谢谢!
Dave