This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54519:有关 TPS54519RTER 的 PWRGD 引脚的查询

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54519

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454186/tps54519-inquiry-about-pwrgd-pin-of-tps54519rter

器件型号:TPS54519

工具与软件:

您好、TI 专家

我有一个客户询问 TPS54519RTER 的 PWRGD 引脚。

Q1)在以下情况下输出低电平:热关断、过流、过压/欠压、EN 关断、低电平输出间隔和持续时间是相同还是不同?

Q2) 这一次、判断这不是保护条件、但据说存在 PWRGD 引脚在高电平和低电平之间交替的现象。 是否有这种情况?

是否有相关的解释或参考资料?

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grady:

    感谢您在 E2E 上提出问题。

    Q1)只要错误条件处于活动状态、没有固定的间隔或持续时间、PWRGD 引脚就会输出低电平。 数据表第16页介绍了一些错误情况和相关阈值(包括迟滞)。

    Q2)如果错误情况重复、PWRGD 引脚可能会定期切换。 例如、在过流情况下、器件会关断、PWRGD 变为低电平。 器件再次上电、过流可能会在一段时间后再次触发。

    如果这能回答您的问题、请告诉我。

    此致、Werner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Werner

    感谢您的答复。

    下面列出了其他查询。 请检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Werner

    感谢您的答复。

    根据我与客户确认的情况、我还有其他问题。

    请参阅随附的原理图和 PG 波形。

    e2e.ti.com/.../0743.TPS54519RTER_5F00_PG_5F00_waveform.pdf

    下面给出了行为和症状的简要说明。

    (U7) TPS54519RTER 用作 SoC CPU 的单电源、用作(U18) SoC 复位输入、(U7) PG 连接到(U18) WD。

    (U7) PG 发生抖动并变为 SoC 复位低电平、因此无法启动、当移除 R120时、它会正常启动。

    应用的产品是8通道 DVR、我与您联系是因为我发现了一种无法启动的现象。

    请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grady:

    用于共享波形。  现在还不清楚发生了什么。  您能否放大为10 usec/div?  Vout 信号为200mV/div?

    PG 变为低电平来响应 Vout 信号。  因此、我们需要弄清 Vout 为什么没有处于正确的水平。

    谢谢!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris

    我已经连接了如下所示的波形。

    [10 μ s/div]

    [200mV/div、Vout 信号]

    作为参考、对 PWRGD 引脚应用一个4.7K Ω 的上拉电阻器。 (请参阅上面所附电路图中的 R115)

    请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送波形。

    他们测量的19kHz 信号表示不稳定。  这可能会导致 PG 信号跳闸。  他们是测量此设计的稳定性、还是测量波特图?

    您是否还可以确认未安装 R33、并且在这些测试期间没有进行 Vout 调节(例如来自 DAC 或 PWM 信号)?

    1V25_CPU 网络上的铁氧体磁珠(FB12)后面是否存在输出电容?  如果是、它们的值是什么?

    该系列有相应的控制环路计算器: https://www.ti.com/tool/TPS54620DESIGN-CALC 

    由于不包含 TPS54519、因此我使用您的控制环路值修改了计算器。

    e2e.ti.com/.../TPS54620_5F00_TPS54XXX_5F00_App-Note_5F00_calculator_5F00_Ver5p0_5F00_TPS54519.xls

    我建议他们测量控制环路并修改补偿、以获得更稳定的设计。  为此、以下操作可能会有所帮助:

    在 C60上添加更多输出电容。

    减小 R36的值。

    将 C70的值降低到大约10pF。

    谢谢!

    Chris