主题中讨论的其他器件: TPS25751
工具与软件:
大家好、团队
当我使用 TPS25751EVM 作为 UFP (在我们的 GUI 中不设置 BQ 器件)时、我将 UFP PDO 设置为5V 和9V。
我将一个 C 适配器插入到 J2 (您知道、J2适配器用于在我们的 EVM 中生成 Vin3V3)、然后、我将另一个 C 适配器插入到 J3 typec 连接器。 我可以看到 PPHV 将从0V-5V-9V 输出、这是正确的。 但当我移除 J2时、即移除 Vin3V3 并将 PD 设置为电池无电模式、可以看到 TPS25751会从 EEPROM 重新加载配置、而9V 将降至5V。但此时 PPHV 5V 将保持恒定。 我认为、EEPROM 编程完成后、电压应转换为9V、这将是正确的行为。 为什么会发生这种情况? 当我再次插入 J2时、 PPHV 5V 将保持恒定、无9V 输出。
我记得之前已经对此进行了测试、当时当移除 Vin3_3时、PPHV 会降低、然后重新加载程序后、会转换到9V。 我不确定此问题是否是由于 TI GUI 的更新所致。 您能帮助检查这是否为正常行为吗?
BTW、我的 ADCIN1/2设置为"AlwaysEnableSink"。
谢谢。
G. W