This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751EVM:PPHV 在移除 Vin3.3V 时仅具有5V 电压。

Guru**** 2529800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751EVM, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454616/tps25751evm-pphv-only-have-5v-when-remove-vin3-3v

器件型号:TPS25751EVM
主题中讨论的其他器件: TPS25751

工具与软件:

大家好、团队

当我使用 TPS25751EVM 作为 UFP (在我们的 GUI 中不设置 BQ 器件)时、我将 UFP PDO 设置为5V 和9V。

我将一个 C 适配器插入到 J2 (您知道、J2适配器用于在我们的 EVM 中生成 Vin3V3)、然后、我将另一个 C 适配器插入到 J3 typec 连接器。 我可以看到 PPHV 将从0V-5V-9V 输出、这是正确的。 但当我移除  J2时、即移除 Vin3V3 并将 PD 设置为电池无电模式、可以看到 TPS25751会从 EEPROM 重新加载配置、而9V 将降至5V。但此时 PPHV 5V 将保持恒定。 我认为、EEPROM 编程完成后、电压应转换为9V、这将是正确的行为。 为什么会发生这种情况? 当我再次插入 J2时、 PPHV 5V 将保持恒定、无9V 输出。

我记得之前已经对此进行了测试、当时当移除 Vin3_3时、PPHV 会降低、然后重新加载程序后、会转换到9V。 我不确定此问题是否是由于 TI GUI 的更新所致。 您能帮助检查这是否为正常行为吗?

BTW、我的 ADCIN1/2设置为"AlwaysEnableSink"。  

谢谢。

G. W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George:  

    感谢您联系我们!

    如果首先使用 Type-C 适配器(J3)为 EVM 供电、您会观察到相同的行为吗?

    您是否有此行为的示波器捕获? (LDO3V3、PPHV、VBUS)

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya

    如果首先使用 Type-C 适配器(J3)为 EVM 供电、您会观察到相同的行为吗?

    GW:如果我们先插入 J3、则不会出现任何问题、Vbus 具有9V 输出。 请检查我的波形、作为附件。

    您是否有此行为的示波器捕获? (LDO3V3、PPHV、VBUS)

    GW:请查看我的波形、作为该问题的附件。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya

    请注意、在我的波形中、VBUS 和 PPHV 的比率大约为1:10、因此500mV 表示大约5V。

    谢谢。

    G. W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的咨询。 TI 美国圣诞节不营业。 请期待本周的回复延迟。

    圣诞快乐、假期快乐!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George:  

    感谢您提供波形。  

    我将在我的结束时重复,并告诉你,如果我看到同样的结果下星期早些时候。

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George:  

    我无法在我的终端使用 TPS25751EVM 重现此情况。  

    • ADCIN 1/2设置为"AlwaysEnableSink"
    • USB PD 电源适配器(1)插入 J2
    • 插入 J3的 USB PD 电源适配器(2)  
    • 已删除(1)
    • 器件释放 VBUS、PD 协商重新启动、器件再次请求9V/3A、并且在 VBUS 上观察到9V (请参阅 PD 日志以查看参考)

    附加了用于参考的 JSON。  

    此致、  

    Aya Khedr  

    e2e.ti.com/.../TPS25751_5F00_SinkOnly_5F00_TI.json