主题中讨论的其他器件: EV2400
工具与软件:
您好!
我将开始使用 bq34z100-R2电量监测计、该电量监测计包含4节容量为3100mA 的镍氢电池、
单节电池的电压为1.2V。 因此、整个电池组电压为4.8V。
我使用 EV2400和 bq studio。
我的理解是、我应该设置:
设计电压:1200mV
设计容量:3100mA 454.
串联电池节数:4
我使用的是外部分压器。 我正在尝试校准电池电压。
即使我设置为4900mV、电量监测计也会返回值乘以系数4、即电池节数。
当我将串联电芯数设置为1时、校准效果很好。 如果我把它设置为2、它会将结果乘以2。
如何解释行为? 电量监测计的工作方式是什么?
提前感谢您的回答。
KR、
Piotr