This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:bq34z100-R2电压校准

Guru**** 2644125 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-R2, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455011/bq34z100-r2-bq34z100-r2-voltage-calibration

器件型号:BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件: EV2400

工具与软件:

您好!
我将开始使用 bq34z100-R2电量监测计、该电量监测计包含4节容量为3100mA 的镍氢电池、
单节电池的电压为1.2V。 因此、整个电池组电压为4.8V。

我使用 EV2400和 bq studio。

我的理解是、我应该设置:
设计电压:1200mV
设计容量:3100mA 454.
串联电池节数:4

我使用的是外部分压器。 我正在尝试校准电池电压。

即使我设置为4900mV、电量监测计也会返回值乘以系数4、即电池节数。  
当我将串联电芯数设置为1时、校准效果很好。 如果我把它设置为2、它会将结果乘以2。

如何解释行为? 电量监测计的工作方式是什么?

提前感谢您的回答。

KR、
Piotr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Piotr:

    请查看该主题。

    (+) BQ34Z100-R2:电压和温度校准问题-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Diego!
    感谢您的响应以及提供另一个线程。
    我的理解是、我还可以通过将电芯数设置为4并将1.225V (4.9V/4)设置为施加的电压来执行校准吗?

    它似乎有点像权变措施。 它是否能够根据我的化学 OCV 表正常工作?

    您能否确认我应该设置:
    设计电压:1200mV
    设计容量:3100mA 454.
    串联电池节数:4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在校准之前、将电芯数量设置为1正确设置分压器、对串联电芯数量进行校准、然后将串联电芯数量更改为正确的数量、并将分压器参数除以使用的电芯数量。

    "设计电压:1200mV  设计容量:8012mV" 3100mA 这些参数不会影响校准、但会影响电量监测和学习周期。

    那么您应该使用电源进行校准。

    OCV/化学物质不会影响这一点。

    此致、

    Diego