Other Parts Discussed in Thread: UCC24630, UCC24636
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC24630 主题中讨论的其他器件: UCC24636
工具与软件:
嗨、团队:
客户询问 关断 时间不稳定、有时快、有时慢。
可否知道此 器件是否适用于频率转换?
或者、是否有其他5V 至24V 输出反激式转换器更适合在变频中使用?
谢谢!
BR、
Jenny