This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24630:是否还有其他5V 至24V 输出的反激更适合在变频中使用?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24630, UCC24636

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1457931/ucc24630-is-there-any-other-5v-to-24v-output-flyback-more-suitable-for-use-in-variable-frequency

器件型号:UCC24630
主题中讨论的其他器件: UCC24636

工具与软件:

嗨、团队:

客户询问 关断  时间不稳定、有时快、有时慢。
可否知道此 器件是否适用于频率转换?

或者、是否有其他5V 至24V 输出反激式转换器更适合在变频中使用?

谢谢!

BR、

Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jenny、  

    UCC24630不适用于开关频率快速变化的应用。
    请查看此设计指南: https://www.ti.com/lit/pdf/slua861

    UCC24636可以适应快速变化的频率、但适用于仅限 DCM 运行。   

    使用 UCC24612-2也是可能的。  请查看该数据表。  

    此致、
    Ulrich