This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289:关于 TPS55289电感器

Guru**** 2504415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55289, TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1456607/tps55289-about-tps55289-inductor

器件型号:TPS55289
主题中讨论的其他器件: TPS55288

工具与软件:

输入电压:3.2V

输出电压:3.4V+-10%

(max):4.2V

I表皮(max)= 8A

VOUT p-p=+-20mV

a.假设使用 Vin 3.3V 转换为 Vout 3.4V 或3.1V、是否仍然需要使用4.7uH 电感? 根据 Excel 计算结果、可使用的最小电感为32.9nH?

b.您能否确认以下电路设置是否正确? 是否有任何建议的修改?

设置:

e2e.ti.com/.../TPS55289_2D00_CALCULATION_2D00_TOOL_2D00_V1.0-_2800_1_2900_.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li:

    专家团队今天有一个公共假期。 请在明天等待答案。  

    此致、  

    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuankan:

    感谢您联系我们。 需要4.7uH 电感器来实现内部稳定性。

    在8A 最大输出电流下、最大输入电流将为4.2*8/0.95/3.2=11A。 TPS55289无法支持此输入电流、因为它具有8A 平均电流限制。 建议使用 TPS55288。  

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    按如下所示更改条件

    输入电压:3.2V

    输出电压:3.3V+-10%

    (max):3.63V

    ILAN (max)= 7A (100us/峰值) 5A (平均值)

    VOUT p-p=+-20mV

    峰值:3.63*7/0.95/3.2=8.35A

    平均值:3.63*5/0.95/3.2=5.97A

    此设置是否可以使用 TPS55289?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuankan:

    由于带宽限制、我将在下周回复您。 感谢您的耐心。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuankan:

    100us 已是器件的稳定状态、因为开关频率为2.5us。 8.35A 超出了 TPS55289的规格。  您是否有可能降低负载电流? 否则、强烈建议使用 TPS55288。

    此致、

    Mulin