工具与软件:
您好!
我在 具有大容性负载的应用中使用 TPS25210ARPWR。 由于此负载被延迟、所以它只在达到最终电压后被施加。 我似乎遇到过流事件、但系统恢复并达到所需的输出电压。 问题是、PG 信号不会恢复到高电平。 不应该在输出电压超过阈值后立即变为高电平? 是否还有其他东西可以使其保持有效?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我在 具有大容性负载的应用中使用 TPS25210ARPWR。 由于此负载被延迟、所以它只在达到最终电压后被施加。 我似乎遇到过流事件、但系统恢复并达到所需的输出电压。 问题是、PG 信号不会恢复到高电平。 不应该在输出电压超过阈值后立即变为高电平? 是否还有其他东西可以使其保持有效?
尊敬的 Kyle:
我对延迟反应表示歉意
您能否分享一下原理图。 PGTH 的电压是多少?
电流似乎超过3A 阈值、峰值为560us、达到4.4A。 电流限制器的计时器设置为2.25ms。 我认为这可能仍然可能是过热故障、但我不知道为什么 PG 永远不会清除。 我认为输出电压在任何时候都不会降至阈值以下。 负载上的电容可能会使电压输出保持一段时间。 [报价]如果未触发 Itimer、则器件不会进行过流保护。 此处您是正确的、如果发生热关断、Cout 可能会保持 Vout 处于高电平。 为了验证这一点、您可以在输出端添加一些放电路径(仅用于测试)、以查看 Vout 是否因此而开始下降。
您还使用哪个型号的器件?
确定启动序列已完成的逻辑是什么? 从逻辑图中可以看出、它似乎由输出电流决定。它不由电流决定。 它取决于 GATE 是否为高电平以及输出电压是否已斜升至 Vin。 在该器件中、当启动结束时、我们将 dVdT 引脚与 OUT 引脚短接。 您可以通过探测 dVdT 引脚来验证启动是否结束。
[报价 userid="632548" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443738/tps2521-pg-not-clearing-when-voltage-is-restored/5553810 #5553810"]我发现通过逐渐添加负载电容来降低浪涌电流没有帮助。 似乎只有特定的负载电容会触发故障。 以并联方式添加一个小电阻负载似乎可以清除故障。 发生什么事了? 此器件是否能够以很小的电流输出处理最大负载电容?[/quote]要降低 COUT 引起的浪涌电流、您是否能尝试增大 dVdT 电容。 这将减慢启动速度并减少浪涌电流(如果您怀疑浪涌电流是该问题的原因)。 只要电流有限且器件不进入热关断状态、器件就应该能够处理较大的 COUT。
您有多少 COUT?
我不确定添加电阻负载为何可以消除这个问题。 您添加了多大的电阻负载?
此致、
Arush