This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2521:PG 在电压恢复后不会清除

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443738/tps2521-pg-not-clearing-when-voltage-is-restored

器件型号:TPS2521

工具与软件:

您好!  

我在 具有大容性负载的应用中使用 TPS25210ARPWR。 由于此负载被延迟、所以它只在达到最终电压后被施加。 我似乎遇到过流事件、但系统恢复并达到所需的输出电压。 问题是、PG 信号不会恢复到高电平。 不应该在输出电压超过阈值后立即变为高电平? 是否还有其他东西可以使其保持有效?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    经过进一步调查、我认为这不会触发任何过流故障。 电流似乎超过3A 阈值、达到560us (峰值为4.4A)。 电流限制器的计时器设置为2.25ms。 我认为这可能仍然可能是过热故障、但我不知道为什么 PG 永远不会清除。 我认为输出电压在任何时候都不会降至阈值以下。 负载上的电容可能会使电压输出保持一段时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定启动序列已完成的逻辑是什么? 从逻辑图来看、它看起来由输出电流决定。 是否存在它需要达到的最低电流? 如果在热关断后重新启动时输出电压已经升高、那么该序列是否会结束?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现通过逐渐增加负载电容来降低浪涌电流没有任何帮助。 似乎只有特定的负载电容会触发故障。 以并联方式添加一个小电阻负载似乎可以清除故障。 发生什么事了? 此部件是否能够在几乎没有电流输出的情况下处理最大负载电容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    我对延迟反应表示歉意

    您能否分享一下原理图。 PGTH 的电压是多少?

    电流似乎超过3A 阈值、峰值为560us、达到4.4A。 电流限制器的计时器设置为2.25ms。 我认为这可能仍然可能是过热故障、但我不知道为什么 PG 永远不会清除。 我认为输出电压在任何时候都不会降至阈值以下。 负载上的电容可能会使电压输出保持一段时间。  [报价]

    如果未触发 Itimer、则器件不会进行过流保护。 此处您是正确的、如果发生热关断、Cout 可能会保持 Vout 处于高电平。 为了验证这一点、您可以在输出端添加一些放电路径(仅用于测试)、以查看 Vout 是否因此而开始下降。

    您还使用哪个型号的器件?

    确定启动序列已完成的逻辑是什么? 从逻辑图中可以看出、它似乎由输出电流决定。

    它不由电流决定。 它取决于 GATE 是否为高电平以及输出电压是否已斜升至 Vin。 在该器件中、当启动结束时、我们将 dVdT 引脚与 OUT 引脚短接。 您可以通过探测 dVdT 引脚来验证启动是否结束。

    [报价 userid="632548" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443738/tps2521-pg-not-clearing-when-voltage-is-restored/5553810 #5553810"]我发现通过逐渐添加负载电容来降低浪涌电流没有帮助。 似乎只有特定的负载电容会触发故障。 以并联方式添加一个小电阻负载似乎可以清除故障。 发生什么事了? 此器件是否能够以很小的电流输出处理最大负载电容?[/quote]

    要降低 COUT 引起的浪涌电流、您是否能尝试增大 dVdT 电容。 这将减慢启动速度并减少浪涌电流(如果您怀疑浪涌电流是该问题的原因)。 只要电流有限且器件不进入热关断状态、器件就应该能够处理较大的 COUT。

    您有多少 COUT?

    我不确定添加电阻负载为何可以消除这个问题。 您添加了多大的电阻负载?

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PGTH 为1.37V。 我的总输出电容是1200uF。 我在输入上发现一些周期性的~100mV 负电压尖峰。 我的电流理论是、当输入电压骤降导致反向电压故障时、高电容使输出电压保持高电平。 添加电阻器可使输出下降、从而避免出现该故障。 这就是错误未被清除的原因、因为它是定期触发的。 这也解释了为何逐渐添加电容来限制浪涌没有任何帮助。 这听起来像一个合理的理论吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    这听起来确实很合理、但可肯定的是、您是否可以检查反向电流(如果您有电流探头)或在非常靠近器件的位置添加更高的输入电容、以防止其降低并查看它是否有用。  

    您知道在电源轨中导致这些负脉冲的原因吗? 如果不确定、可以使用外部工作台电源进行测试。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试使用外部电源而不是开关稳压器进行测试、尽管我仍然可以在示波器上看到电压尖峰、但它确实可以防止触发故障。  

    我测试了将我与负载串联的电感器替换为0欧姆电阻器的方法、这样就防止了故障。 我认为这支持该理论、因为它减小了时间常数。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。 如果您有任何问题、敬请告知。 我将结束该主题帖。 您始终可以在此处回复或打开新主题帖。

    此致、
    Arush