This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS513885:TPS513885:无输出电压并且 EN 引脚被连接至 VCC

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS513885, TPS513885EVM, TPS51388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446911/tps513885-tps513885-no-output-voltage-and-en-pin-connected-to-vcc

器件型号:TPS513885
主题中讨论的其他器件:TPS51388

工具与软件:

TPS513885:无输出电压并且 EN 引脚被连接至 VCC

您好!

我使用 TPS513885 降压转换器、电流为12A 时将12–24V 降压至5.15V。 但是、我没有从转换器获得任何输出电压。

。  EN 引脚  直接连接到  VCC 引脚 如随附的原理图所示。 在查看数据表时、我注意到了这一点 VCC 被描述为用于 IC 的内部稳压电源、而不是输入引脚。 我怀疑此连接可能不正确、导致 IC 出现故障。

以下是该问题的一些详细信息:

  1. 输入电压( 平均分量 )为12–24V、电路已正确供电。
  2. PG 引脚 较低、表明存在潜在故障。
  3. VCC 引脚 已根据数据表建议、使用0.1µF 电容器去耦。

您能否确认是否正在连接 EN 不匹配项 VCC 对该 IC 无效吗? 如果是、我是否应该连接 EN 最终目的 平均分量 通过电阻分压器进行配置? 非常感谢您执行任何其他调试步骤或提供建议。

注意:我从外部向 EN 施加了电压、但仍然没有获得输出。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Solanki-San:

    此连接不正确、因为 EN 需要外部电源来启用器件。  在降压开启之前、VCC 引脚上没有电压、因此您无法使用0V EN 开启降压。   您可以将电阻分压器与 VIN 一起使用、请注意 EN 电压不大于 abs 5.5V。

    向 EN 引脚施加外部电源时、请移除 R29 (VCC 和 EN 之间的电阻器)。

    并且请根据您的应用上拉或下拉 MODE 引脚、对于560KHz、模式更高、对于~Ω 1MHz、模式引脚低。 您可以通过 EN 连接 MODE 引脚或连接到 GND。

    最后、 我可以弄清楚您在使用此器件时计划使用哪个 EE 吗? 请随时通过电子邮件 young-zhao@ti.com 与我联系 、以获取有关 sch 或任何其他问题的意见。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我之前发布了有关我的问题的文章 TPS513885 我 连接了的电源设计  EN 引脚  不匹配项  VCC  并且 没有获得任何输出电压。 根据反馈、我已修改设计、以使用中的电阻分压器 平均分量 以驱动 EN 引脚 . 。 EN 引脚 正在接收 4.8V 、远高于数据表中指定的启用阈值。 但是、我仍然在转换器的输出端看不到任何输出电压。 我已经移除了 R29电阻、并使用分压器在外部为 EN 引脚提供4.8V 电压。

    我在此附上原理图和布局照片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Solanki-San:

    您可以帮助确认 IC 在您的电路板上仍然正常吗? 或者更改一个好的数值并重试?

    如果之后该 VOUT 波形不起作用、请帮助捕捉 VIN/LDO SW/EN 波形、并将其发送给我们进行审核。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更改了 IC、然后施加了4.8V 电压、我仍然没有获得输出。 还有其他事情要做吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以快速检查 仍然存在的引脚 ESD 二极管、或者不检查电路板上是否有任何焊接问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有保护二极管。 我检查了不同引脚在焊接后的阻抗、我得到了所有阻抗、这意味着焊接可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉有误导、我是指 IC 的内部 ESD。 您可以使用二极管模式使用万用表测量连接到 GND 的电源引脚/功能引脚。 大多数引脚都具有~0.5V 电压、由于使用了背对背 ESD 二极管、某些引脚的电压可能为~1.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何使用二极管模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用万用表、我将得到0.7V 的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ~0.7V 没问题。 确保 VIN/SW/FB/VIN VCC…… 都可以获得该电压。 如果我的存储器运行正常、EN/MODE 引脚使用背对背二极管、您可以获得大约1.5V 的电压。

    如果所有 ESD 正常、请帮助捕获波形以供查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在 EN 处获得1V 电压。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的原理图中、EN 和 MODE 很短、我获得的是2.8V 的 ESD 电压。 虽然仅在 IC 上检查 ESD、但时间模式连接到 GND、EN 引脚上获得0.5V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您手头是否有一个 EVM? 您可以参考 EVM 结果。

    如果没有、我明天会检查一下。 您可以先检查器件波形以进行分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否解决了问题我遇到了同样的问题试图将此芯片整合到新设计中、我最终沿着与您相同的方法对设计进行了相同的修复、但仍然无法获得正确的固定输出、启用后仅输出600mV、我想知道可变输出版本和固定输出版本之间是否存在混淆? 我甚至买了 TPS513885EVM 评估板来进行比较、但是该板上的芯片与我订购的芯片不匹配、即使它们都应该是 TPS513885VABR 器件、评估板芯片标识是 P3885、我订购的芯片是513885
    一些供应商页面上也有相互冲突的描述、例如在 Mouser 上、简短的描述显示固定输出5.15V、但规格显示可变输出600mV 到5.5V。这使我想知道是否与芯片供应存在某种混淆、因为这些仍然是相对较新的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    您可能会错过此处的 PN#。

    TPS513885是固定输出版本、具有5.15V 输出、

    TPS51388的可调节输出范围为0.6V 至5.5V。

    如果该器件具有0.6V 输出、则应为 TPS51388、上部 FB 电阻器短接至 Vout。

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有混淆 PN#、它在器件上有清晰的标记、但我想知道工厂的标记是否有混淆?

    EVM 板上的 TPS513885芯片:

    我订购的 TPS513885VABR 芯片(有问题):

    我将尝试从其他经销商处订购另一批、看看它是否存在相同的问题、如果这样不起作用、我将尝试将 EVM 板上的芯片交换到我的板上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    P3885表示此示例是预发布版本示例、而与 RTM 版本相同。 如果此样本来自、则不会错过 PN#。

    如果可能、请尝试从 TI.com 订购。 此外、还提供免费样片。

    TPS513885 |购买 TI 器件|德州仪器 TI.com