This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19535KTT:IDS-UART VGS 传输特性

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD19535KTT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1457846/csd19535ktt-ids-vgs-transfer-characteristics

器件型号:CSD19535KTT

工具与软件:

尊敬的团队:

我的客户正在其系统上评估 CSD19535KTT。 数据表显示的是"图3. 传输特性"、但由于他们想知道  IDS-IDS VGS 传输特性中125°C 和-55°C 曲线的交叉点、请提供 IDS-IDS200A 或更多区域的 VGS 曲线。

此致、

二宫幸志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koshi:

    感谢您向客户推广 TI FET。 我拉取了在产品开发期间收集的特性数据。 根据数据表执行此测试时、电流被限制为200A、仍低于 ZTC 点。 我们外推数据如下:ZTC/ZTC 为290A;125°C / 25°C -55°C 为331A、125°C 25°C /-55°C 为418A。 如果您需要任何其他信息、请告诉我。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John-San:

    感谢您的答复。
    由于客户还想了解每个 ZTC 条件下的 VGS (栅极至源极电压)、您是否能够显示每个 VGS 样片?
    如果 您可以如图3所示显示推断的 VGS - IDS 传递特性曲线、这将非常有用。

    此致、

    二宫幸志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koshi-San,

    感谢您的更新。 我会通过电子邮件向您发送推断的图。

    此致、

    John