请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CSD19535KTT 工具与软件:
尊敬的团队:
我的客户正在其系统上评估 CSD19535KTT。 数据表显示的是"图3. 传输特性"、但由于他们想知道 IDS-IDS VGS 传输特性中125°C 和-55°C 曲线的交叉点、请提供 IDS-IDS200A 或更多区域的 VGS 曲线。
此致、
二宫幸志
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的团队:
我的客户正在其系统上评估 CSD19535KTT。 数据表显示的是"图3. 传输特性"、但由于他们想知道 IDS-IDS VGS 传输特性中125°C 和-55°C 曲线的交叉点、请提供 IDS-IDS200A 或更多区域的 VGS 曲线。
此致、
二宫幸志
您好、Koshi:
感谢您向客户推广 TI FET。 我拉取了在产品开发期间收集的特性数据。 根据数据表执行此测试时、电流被限制为200A、仍低于 ZTC 点。 我们外推数据如下:ZTC/ZTC 为290A;125°C / 25°C -55°C 为331A、125°C 25°C /-55°C 为418A。 如果您需要任何其他信息、请告诉我。
此致、
约翰·华莱士
TI FET 应用