This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87745:用于呼吸检测的 IWR6843AOP:如何获得位移与时间之间的关系图?

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448044/lp87745-iwr6843aop-for-respiration-detection-how-to-obtain-a-plot-of-displacement-vs-time

器件型号:LP87745

工具与软件:

您好!

使用 以前版本的雷达工具箱运行 生命体征演示、我能够获得位移与时间的关系图。 但在最新版本 radar_toolbox_2_20_00_05中、可视化工具只提供没有轴名的图形、并以红色和蓝色标记图。 我对图中的元素感到非常困惑、并提出了以下问题-

1. y 轴是什么?  图中的蓝色和红色符号似乎与位移的真实振幅不匹配。  (您可以看到、代表呼吸波形的蓝色波形的振幅甚至比代表 心率波形的蓝色波形的振幅更低。 如果 y 轴代表位移、这显然是不可能的)。

2.我看到图表随时间变化很快,所以我想知道 x 轴的单位是什么? 从可视化工具中记录的数据来看、以呼吸波形单位为例、该单位中记录的这15个值必须代表图形中的散点、才能形成呼吸信号。 这些值是否对应于随时间变化的呼吸频率? 我还在记录的数据中观察到、前一个波形单元和连续的下一个波形单元之间存在16帧差异、因此每16帧更新一次波形图?  

"BreathWaveform":[
0.125935555450439453、
0.07852530479431152、
0.08716845512390137、
0.09793853759765625
0.11945652961730957、
0.20462584495544434、
0.4221564531326294、
0.6239681243896484、
0.6360690593719482
0.4900805950164795、
0.367727966308594、
0.3098773956298828、
0.2714111804962158
0.24837470054626465、
0.24168610572814941
]

3.如果波形单位记录了频率,如何将其转换为显示位移(mm)与时间(ms)的图?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在研究查询。 请允许我们在几天内回复。

    此致、

    Sharan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sharan、

    问题是否有更新?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    波形仅指示内部值。 它们没有任何单元。 无法从该图中推断任何内容。 框 x 轴和 y 轴没有任何单位。 它仅用于表示、并绘制在计算过程中出现的中间值

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    GUI 左侧的这些散射图(如下图所示)如何? 它们是否与 回复文件中记录的点云值相对应? 在 GUI 中显示之前是否应用了滤波器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    左侧的方框指示曲目。 跟踪是点云的组合。 "跟踪"指示已检测到人员。 实时显示曲目。 未对曲目应用滤波。

    此致