工具与软件:
您好!
使用 以前版本的雷达工具箱运行 生命体征演示、我能够获得位移与时间的关系图。 但在最新版本 radar_toolbox_2_20_00_05中、可视化工具只提供没有轴名的图形、并以红色和蓝色标记图。 我对图中的元素感到非常困惑、并提出了以下问题-
1. y 轴是什么? 图中的蓝色和红色符号似乎与位移的真实振幅不匹配。 (您可以看到、代表呼吸波形的蓝色波形的振幅甚至比代表 心率波形的蓝色波形的振幅更低。 如果 y 轴代表位移、这显然是不可能的)。
2.我看到图表随时间变化很快,所以我想知道 x 轴的单位是什么? 从可视化工具中记录的数据来看、以呼吸波形单位为例、该单位中记录的这15个值必须代表图形中的散点、才能形成呼吸信号。 这些值是否对应于随时间变化的呼吸频率? 我还在记录的数据中观察到、前一个波形单元和连续的下一个波形单元之间存在16帧差异、因此每16帧更新一次波形图?
"BreathWaveform":[
0.125935555450439453、
0.07852530479431152、
0.08716845512390137、
0.09793853759765625
0.11945652961730957、
0.20462584495544434、
0.4221564531326294、
0.6239681243896484、
0.6360690593719482
0.4900805950164795、
0.367727966308594、
0.3098773956298828、
0.2714111804962158
0.24837470054626465、
0.24168610572814941
]
3.如果波形单位记录了频率,如何将其转换为显示位移(mm)与时间(ms)的图?
谢谢!