请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM7480-Q1 工具与软件:
嗨、团队:
数据表涵盖输出功率为25W 的200V 未抑制负载突降保护应用。 在客户用例中、输出功率为60W (24V2.5A)。 我的客户应该如何选择输入电容器和输出电容器等外设元件的参数? MOSFET 的选型在数据表中说明、因此无需确认。
此致、
山本俊介
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
数据表涵盖输出功率为25W 的200V 未抑制负载突降保护应用。 在客户用例中、输出功率为60W (24V2.5A)。 我的客户应该如何选择输入电容器和输出电容器等外设元件的参数? MOSFET 的选型在数据表中说明、因此无需确认。
此致、
山本俊介