This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:使用200V 未抑制负载突降保护电路时输出功率为60W 时外围元件的参数

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455470/lm7480-q1-parameters-of-peripheral-components-when-output-power-is-60w-with-200v-unsuppressed-load-dump-protection-circuit

器件型号:LM7480-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

数据表涵盖输出功率为25W 的200V 未抑制负载突降保护应用。 在客户用例中、输出功率为60W (24V2.5A)。 我的客户应该如何选择输入电容器和输出电容器等外设元件的参数? MOSFET 的选型在数据表中说明、因此无需确认。

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队成员:

    这只是一个提醒。 如果你能给我答复、我真的很感激。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    需要注意的唯一一点是 FET、因为在输出钳位期间功率耗散将会很高。 电容器仅与额定电压相关、而与额定功率无关。

    此致、

    Shiven Dhir