This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:不确定行为突发模式

Guru**** 2535290 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454471/ucc256403-undeterministic-behaviour-burst-mode

器件型号:UCC256403

工具与软件:

根据我在仿真模型中的理解、您可以通过对 UCC256403执行以下过程来禁用突发模式:

1.将 RBW 设置为2.7 kΩ。  

2.将 BMTL 和 BMTH 设为0.2。  

由于电压纹波、我在任何情况下都不希望控制器处于突发模式。


在大多数情况下、UCC256403不会处于突发模式。 UCC256403的输入电压范围应为60V 至30V、LR、Cr 和 Lm 应调整为58V 的标称输入电压范围(Pout = 15W)。  
将输入电压范围调整到58V 的原因很明显、因为在大多数情况下、输入电压将位于该区域。 在某些特殊设置中、输入电压可能 是30V  


但是、负载有时也会变化。 在正常运行期间、负载约为2 Ω 、但在其他情况下、负载高达8 Ω 。  

当输入电压约为58-60V 且负载为 8 Ω 时、控制器处于突发模式。 如果您没有禁用突发模式、控制器会处于突发模式是有意义的。 因为您具有轻负载、但在禁用突发模式时不应该发生这种情况。  

我已经阅读了一些论坛上的帖子以及数据表、看起来仿真模型实际上确实会进入突发模式、即使它被禁用(BMTH 和 BMTL = 0.2)也是如此。  

根据数据表、在 VFB 副本电压低于0.2V 时会发生这种情况。在仿真模型中、VFB 不应为0.2V  

VFBreplica = RFB *(IFB - I_OPTocoupler_current)

根据数据表、IFB 电流应约为164uA、而在突发模式场景下、光耦合器电流约为154uA (有一些纹波)。 RFB = 100 kΩ

在这种情况下、VFBreplica = 1V。  


我注意到的一点是、如果我在输出滤波器中添加大量电容(比需要的电容大)、控制器将不再处于突发模式。 显然、 补偿网络受输出电压纹波的影响、  

但我已经尝试滤除补偿网络中的纹波、但出于一些奇怪的原因、纹波仍嵌入在补偿网络中(并且仍处于突发模式)。  

这就使我怀疑导致控制器处于突发模式的补偿网络 VFB_REPLATOR 或输出电压纹波。

附件: 包含参数的 Excel 文件。


注意:

似乎无法在论坛中上传仿真文件。 那么、我是否可以将仿真发送给 TI 员工支持团队的某个人?

 e2e.ti.com/.../Copy-of-RCT_5F00_UCC25640x-Design-Calculator-Rev4-_2800_version-1_29005F00_58VDC_5F00_nominal_5F00_voltage.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 UCC:

    您的查询正在审核中。
    我将在12月24日前回复您。

    此致
    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 UCC:

    请说明问题陈述是什么以及您将从 TI 获得什么样的支持?  

    请联系您的 FAE 以共享必要的仿真文件。

    此致

    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "请说明问题声明是什么以及您将从 TI 获得什么样的支持?"

    我几乎不能让自己更清楚。 我想知道 UCC256403在 禁用仿真模型时是什么触发突发模式。 以及是否有任何权变措施。 我不希望在任何情况下控制器都处于突发模式。  

    "请联系您的 FAE、分享必要的仿真文件。"

    我需要您的电子邮件地址以通过邮件或共享文件共享文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC、

    请注意、如果器件未进入突发模式并继续开关、则频率会增加、并且 由于实际寄生效应、输出电压可能会在空载时超出稳压范围。  

    尝试将 BW 引脚连接到 GND 进行仿真。

    此致

    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试将 BW 引脚连接到 GND 进行仿真。

    您是说移除 BW 电阻器并将 BW 引脚直接接地? 控制器仍处于突发模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC、

    我在从网络下载的默认电路中输入了0k Ω 和1uA 的 RBW 值作为初始电流。 在施加负载之前我不会看到突发模式、在施加负载时可以观察到连续开关。 但是、一旦负载被移除、器件会由于输出过冲而停止开关。

    您能否分享应用规格和业务案例?

    对于控制器的实际性能、我建议您评估 EVM (UCC25640EVM-020评估板| TI.com)。

    此致

    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在从网络下载的默认电路中、我输入的 RBW 值为0k Ω 和1uA 作为初始电流。 在施加负载之前我不会看到突发模式、在施加负载时可以观察到连续开关。 但是、一旦负载移除、器件将停止开关、因为输出过冲。

    干得不错。 但我最初的问题是为什么在我们的仿真模型中观察到突发模式。 在第一个帖子中、我想知道除 IFB_CURRENT 副本之外还可以触发突发模式的其他内容。 输出电压纹波可疑。   

    您能否分享应用程序规范和商业案例?

    该应用的工作功率应是3W (休眠模式)至16.5W (正常峰值模式)。 使用 LLC 转换器的原因是严格的 EMC 要求 和隔离。 它位于突发模式触发器3W 至5W 之间的区域。 在更高的功率下也不会出现问题。  

    输入电压应介于30到60 VDC 之间、输出电压应为5 VDC。 该设计使用 Excel 工作表进行了优化、适用于58VDC 的标称输入电压和15W 的输出功率

    有关控制器的实际性能、我建议您评估 EVM (UCC25640EVM-020评估板| TI.com).
    )

    我已经考虑使用开发套件、但是我不确定当开发套件提供180W 功率且具有交流输入电压时、是否有任何实际的使用案例正在对其进行试验。 此外、我们不会使用辅助绕组。  

    是否可以将我们的仿真模型发送给您? 否则我认为我们不会取得任何进展。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC、

    我们需要让现场团队参与进来。 您能否联系字段并共享仿真文件和您的疑问? 我将努力解决这些问题。

    此致
    Hemanth