工具与软件:
根据我在仿真模型中的理解、您可以通过对 UCC256403执行以下过程来禁用突发模式:
1.将 RBW 设置为2.7 kΩ。
2.将 BMTL 和 BMTH 设为0.2。
由于电压纹波、我在任何情况下都不希望控制器处于突发模式。
在大多数情况下、UCC256403不会处于突发模式。 UCC256403的输入电压范围应为60V 至30V、LR、Cr 和 Lm 应调整为58V 的标称输入电压范围(Pout = 15W)。
将输入电压范围调整到58V 的原因很明显、因为在大多数情况下、输入电压将位于该区域。 在某些特殊设置中、输入电压可能 是30V
但是、负载有时也会变化。 在正常运行期间、负载约为2 Ω 、但在其他情况下、负载高达8 Ω 。
当输入电压约为58-60V 且负载为 8 Ω 时、控制器处于突发模式。 如果您没有禁用突发模式、控制器会处于突发模式是有意义的。 因为您具有轻负载、但在禁用突发模式时不应该发生这种情况。
我已经阅读了一些论坛上的帖子以及数据表、看起来仿真模型实际上确实会进入突发模式、即使它被禁用(BMTH 和 BMTL = 0.2)也是如此。
根据数据表、在 VFB 副本电压低于0.2V 时会发生这种情况。在仿真模型中、VFB 不应为0.2V
VFBreplica = RFB *(IFB - I_OPTocoupler_current)
根据数据表、IFB 电流应约为164uA、而在突发模式场景下、光耦合器电流约为154uA (有一些纹波)。 RFB = 100 kΩ
在这种情况下、VFBreplica = 1V。
我注意到的一点是、如果我在输出滤波器中添加大量电容(比需要的电容大)、控制器将不再处于突发模式。 显然、 补偿网络受输出电压纹波的影响、
但我已经尝试滤除补偿网络中的纹波、但出于一些奇怪的原因、纹波仍嵌入在补偿网络中(并且仍处于突发模式)。
这就使我怀疑导致控制器处于突发模式的补偿网络 VFB_REPLATOR 或输出电压纹波。
附件: 包含参数的 Excel 文件。
注意:
似乎无法在论坛中上传仿真文件。 那么、我是否可以将仿真发送给 TI 员工支持团队的某个人?