主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、、 EV2400
工具与软件:
我正在使用 BQstudio 来监控电池组、这是一个4S2P 电池组 bq40z50-R2 IC。
现在我有两个问题:
1.在电池充放电的时候、我能得到 DCIR 的值吗
2.当我记录数据时,我收到一些错误"错误:请检查日志文件\ Trial7充电放电-LV2017.log.err"。 为什么会出现这些错误
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我正在使用 BQstudio 来监控电池组、这是一个4S2P 电池组 bq40z50-R2 IC。
现在我有两个问题:
1.在电池充放电的时候、我能得到 DCIR 的值吗
2.当我记录数据时,我收到一些错误"错误:请检查日志文件\ Trial7充电放电-LV2017.log.err"。 为什么会出现这些错误
您好!
Unknown 说:1. 我是否能够在电池充电和放电期间获得 DCIR 值
电量监测计会在放电时计算并更新每个电芯的电阻表、但它们不会在充电时更新。
Unknown 说:2. 此外,当我记录数据时,我收到一些错误"错误:请检查日志文件\Trial7充电放电-LV2017.log.err"。 为什么我遇到这些错误
您能否共享此文件以便我们调查该错误?
此致、
Anthony
请查找以下错误文件数据以供参考。 每当发生该错误时、某些寄存器位的值都会发生变化。
尊敬的 Sadatan:
EV2400旨在室温下工作、因此我认为在高温或低温情况下实现这种功能会影响其性能。
为了解您的信息、我们使用2节电池、并使用2个 BQ Studio 实例一次从这两节电池读取数据。
为了澄清、您是使用两节电池与一个 EV2400还是两个 EV2400进行通信? 如果每个器件都有 EV2400、则在一台计算机上运行两个 bqStudio 实例时应该不会出现问题。
此致、
Anthony