This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:BQ40z50 R2

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ40Z50-R2, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433245/bq40z50-r2-bq40z50-r2

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、、 EV2400

工具与软件:

我正在使用 BQstudio 来监控电池组、这是一个4S2P 电池组  bq40z50-R2 IC。

现在我有两个问题:

1.在电池充放电的时候、我能得到 DCIR 的值吗

2.当我记录数据时,我收到一些错误"错误:请检查日志文件\ Trial7充电放电-LV2017.log.err"。 为什么会出现这些错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    1. 我是否能够在电池充电和放电期间获得 DCIR 值

    电量监测计会在放电时计算并更新每个电芯的电阻表、但它们不会在充电时更新。

    Unknown 说:
    2. 此外,当我记录数据时,我收到一些错误"错误:请检查日志文件\Trial7充电放电-LV2017.log.err"。 为什么我遇到这些错误

    您能否共享此文件以便我们调查该错误?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    请查找随附的错误文件以供参考。 当发生此错误时,某些寄存器位的值会改变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查找以下错误文件数据以供参考。 每当发生该错误时、某些寄存器位的值都会发生变化。

    "
    2024年11月27日(周三) 20:15:58 IST

    时间、日志标题、错误代码、错误字符串
    2024年11月27日@2024年11月27日2024年11月27日20:15:58、MaxTurboCurr、772、无来自器件的确认。2024年11月27日2024年11月27日2024年11月27日2024年11月27日20:45:58、NoLoadRemCap:42,772、无来自器件的确认。2024年11月27日2024年11月27日2024年11月27日20:46:00、TrueRemQ、772、未来自器件的确认2024年11月27日21:16:13、ChgCurr、772,772:23、无来自器件的确认2024年11月27日21:22:22:34、2024年11月27日、72:34、来自器件的确认。2024年11月27日:22:22:22:34、72:34、来自器件的确认2024年11月28日2024年11月28日2024年11月28日2024年11月28日2024年11月28日2024年11月28日 2024年11月28日@2024年11月30日04:37:27、SafetyAlertCD、772、@来自器件的无应答。04:37:27、SafetyStatCD、772、无来自器件的应答。2024年11月28日2024年11月29日2024年11月29日04:37:27、PFAlertAB、37、来自器件的无应答。2024年11月29日04:37:27、PFStatAB、772、无来自器件的应答。2024年11月30日05:57:29、2024年11月29日、772:22:29、来自器件的无来自2024年11月28日、772:22:22:24:22:22、2024年11月28日、2024年11月28日、72、无来自器件的应答。72:22:24:22:22:22、来自器件的来自2024年11月28日:22:22:22、2024年11月28日、2024年11月28日、72、72:24:24:24:22、来自器件的确认2024年11月30日2024年11月30日2024年12月01日2024年12月01日2024年12月01日2024年12月01日 07:30:27、AvgTimeFull、772、设备无应答。2024年12月01日@2024年12月02日2024年12月02日07@:30@:27、ChgCurr、772、设备无应答。2024年12月01日2024年12月02日2024年12月02日2024年12月02日07:30:27、ChgVolt、08、设备无应答07:30:27、CycleCnt、772、无应答、设备无应答。2024年12月02日02:07:49:49、2024年12月02日、772,772:02:02:02、2024年12月02日 器件无来自器件的确认、2024年12月02日、772:02:02:72、2024年12月02日、72:02:02:02、2024年12月01日、72、72:02:02:02:02、72、72、2024年12月01日 器件无来自器件的确认2024年12月02日2024年12月02日2024年12月02日2024年12月02日2024年12月02日2024年12月02日 2024年12月02日18:29:55、BattStat、772、器件无应答。2024年12月02日18:29:55、MaxTurboPwr、772、器件无应答。2024年12月02日18:29:55、SusTurboPwr、772、器件无应答。2024年12月02日18:29:55、MaxTurboCurr、772、器件无应答。
    "
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sadatan:

    "器件无应答"表示 EV2400与器件之间的通信出现问题。 从设备轮询信息的频率如何? 器件此时是否处于正常模式而不是关断状态?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    BQstudio 在 BQstudio 中设置的用于记录数据的时间为4秒。 当我们运行充电和放电曲线并将数据记录到日志文件中时、就会出现这些错误。

    此致、

    Sadatan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    BQstudio 在 BQstudio 中设置的用于记录数据的时间为4秒。 当我们运行充电和放电曲线并将数据记录到日志文件中时、就会出现这些错误。

    另外、我们需要将 EV2400置于温度室中、它是否具有任何工作温度范围。

    此致、

    Sadatan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sadatan:

    在此测试中、EV2400施加的温度是多少?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    测试将在0至60摄氏度范围内进行。

    另外、您认为可能是我之前分享的错误问题的原因是什么。 是因为通信故障、如果是、原因可能是什么?
    为方便您参考、我们使用2节电池、并使用2个 BQ Studio 实例一次从这两个电池读取数据。

    此致、

    Sadatan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sadatan:

    EV2400旨在室温下工作、因此我认为在高温或低温情况下实现这种功能会影响其性能。

    为了解您的信息、我们使用2节电池、并使用2个 BQ Studio 实例一次从这两节电池读取数据。

    为了澄清、您是使用两节电池与一个 EV2400还是两个 EV2400进行通信? 如果每个器件都有 EV2400、则在一台计算机上运行两个 bqStudio 实例时应该不会出现问题。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、在少数情况下、我们会获得寄存器和寄存器位的随机值、并且日志状态中显示空白而不是"SUCCESS"、并且错误文件中没有记录该时间戳的错误。 您是否认为这也是由于那个时间戳(实例)上的通信故障造成的?

    如绿色突出显示行中所示。

    此致、

    Sadatan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sadatan:

    是否在未在室温下使用 EV2400时发生此实例? 此外、EV2400从器件轮询信息的当前速率是多少?

    此致、

    Anthony