工具与软件:
团队成员好!
在我们的军事应用之一中、我们使用 LMR14050SQDDARQ1、该器件需要符合 MIL-STD-461G 的传导和辐射发射测试要求。
以下是我们的原理图草稿、供您审阅并提供建议。
谢谢你。
此致、
Krithin。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
团队成员好!
在我们的军事应用之一中、我们使用 LMR14050SQDDARQ1、该器件需要符合 MIL-STD-461G 的传导和辐射发射测试要求。
以下是我们的原理图草稿、供您审阅并提供建议。
谢谢你。
此致、
Krithin。
你(们)好。
我已经附上了所有元件规格的 BOM 文件。
VIN-28VDC
电源抑制比(VOUT)-5V
此致、
Krithin。
尊敬的 Krithin:
感谢您的分享。 我唯一要说的是、我们建议输出电感器(L2)的电流额定值至少与 HS SW 电流限值一样高。 对于该器件、此规格为最大10.9A、所用的电感器仅有9A 的额定值。 请注意确保使用的电感器不会在10.9A 负载下显著降低额定电流或使用额定电流更高的电感器。 请参阅第7.2.2.3节以了解更多详细信息。
对于输入滤波器、我对其设计没有任何疑问。 如果您想进一步优化、请参阅此 应用手册、 了解 这些器件的常用设计。 这里还有 一个 链接、它也将提供有关这方面的更多信息。
谢谢!
Joshua Austria.