This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050-Q1:适用于降压转换器且符合 MIL-STD-461G 标准的 EMI 滤波器

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1457489/lmr14050-q1-mil-std-461g-compliant-emi-filter-for-buck-converter

器件型号:LMR14050-Q1

工具与软件:

团队成员好!

在我们的军事应用之一中、我们使用 LMR14050SQDDARQ1、该器件需要符合 MIL-STD-461G 的传导和辐射发射测试要求。

以下是我们的原理图草稿、供您审阅并提供建议。

谢谢你。

此致、

Krithin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krithin:

    您能否分享元件 BOM、包括电感器的电流额定值、电容器的电压额定值和齐纳二极管规格。

    另请分享 VOUT 此器件的 VIN/IOUT 条件。

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我已经附上了所有元件规格的 BOM 文件。

    VIN-28VDC

    电源抑制比(VOUT)-5V

    此致、

    Krithin。

    e2e.ti.com/.../BOM_5F00_1.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krithin:

    感谢您的分享。 我唯一要说的是、我们建议输出电感器(L2)的电流额定值至少与 HS SW 电流限值一样高。 对于该器件、此规格为最大10.9A、所用的电感器仅有9A 的额定值。 请注意确保使用的电感器不会在10.9A 负载下显著降低额定电流或使用额定电流更高的电感器。 请参阅第7.2.2.3节以了解更多详细信息。  

    对于输入滤波器、我对其设计没有任何疑问。 如果您想进一步优化、请参阅此 应用手册、 了解 这些器件的常用设计。 这里还有 一个 链接、它也将提供有关这方面的更多信息。  

    谢谢!

    Joshua Austria.