请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ77915 工具与软件:
使用当前不可用的值编程的器件的最低订购量是多少? 例如、我希望对于 LiFePO4应用编程 UV 为2.3、OV 为3.8。 数据表上列出的最接近版本的 UV 为2.5、OV 为3.8。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
使用当前不可用的值编程的器件的最低订购量是多少? 例如、我希望对于 LiFePO4应用编程 UV 为2.3、OV 为3.8。 数据表上列出的最接近版本的 UV 为2.5、OV 为3.8。