This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518:可输入的最大 PWM 频率是多少?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1457220/tps92518-what-is-the-maximum-pwm-frequency-that-can-be-input

器件型号:TPS92518

工具与软件:

大家好、我将使用 TPS92518进行 LED 调光研究。

当我在大约20kHz 至21kHz 的 PWM 频率下进行测试时、使用摄像头拍摄时发生闪烁。

但是、当我将 PWM 频率增加到388kHz (388,889HZ)时、闪烁会显著减少。

可以输入的最大 PWM 频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、嘿

    我们的专家将于今天回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、嘿

    传输到 LED-AL 以获得支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jeong、

    最大 PWM 频率取决于您的线性度要求。 我建议在测试高 PWM 频率时监控 LED 电流和电压、以便了解 LED 是否与 PWM 信号一起实际打开和关闭。

    如果拍摄过程中需要无闪烁调光、建议使用模拟调光功能、因为这不会产生任何闪烁。

    为了实现最高频率的调光、您可以考虑使用并联 FET 调光功能。

    此致、

    Zach